This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2171:OPA2171电源范围

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2171, TLV9002, TLV9062, OPA2990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/837403/opa2171-opa2171-power-supply-range

器件型号:OPA2171
主题中讨论的其他器件: TLV9002TLV9062OPA2990

大家好、

当我阅读 OPA2171数据表时、对电源范围有不同的描述。

特性:

2.建议范围:

因此、我的保管人希望使用单个3.3V 电源。 对 OPA2171而言是可以的吗?

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    是的、此器件可由3.3V 单电源供电运行。 请注意、这是一款高压器件。 如果您的客户打算使用3.3V 单电源、那么我建议查看 TLV9002或 TLV9062 (低电压器件)

    请查看以下比较:

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    并非所有规格都指定了2.7V 的电源电压。 例如、AOL、PSRR 和 CMRR 都具有使用至少4V 电源的测试条件。

    如果客户需要额定电压低至2.7V 的高电压器件、我建议查看 OPA2990。

    谢谢、

    Tim Claycomb