This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7372:VGA 上升/下降时间测试失败

Guru**** 2834845 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7372, THS7376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/835693/ths7372-vga-rise-fall-time-test-fail

器件型号:THS7372
主题中讨论的其他器件: THS7376

大家好、

现在,我们将 VGA 上升/下降时间测试失败(>spec time)作为附加的测试报告。

我们担心 VGA 迹线上的下电阻器、串联电阻器和 π 型滤波器。

请仔细检查原理图、并建议如何改善上升/下降时间。

谢谢

e2e.ti.com/.../2U-Steel_5F00_Front-VGA_5F00_Test_5F00_Results_2D00_0828.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    对于 THS7372、您不需要任何额外的滤波、因为您可以对器件使用内部滤波器。 但是、如果我正确理解了您的规格、您似乎希望上升和下降时间小于2.5ns? 遗憾的是、由于带宽的原因、THS7372在 HD 通道上只能实现大约4.5ns 的上升和下降时间。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢你的帮助。

    上升/下降时间2.5ns 规格来自 VESA、作为附加文件第8页。

    那么、我们是否应该尝试移除 π 型滤波器以查看是否有任何改进?

    此外、您是否可以帮助澄清数据表中显示 THS7372可以支持 FHD、但您提到了仅支持 HD?

    谢谢

    e2e.ti.com/.../VESA_5F00_VSIS_5F00_1.1_2C00_-March-29_2C00_-2000.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    THS7372的设计符合 SMPTE 标准、可以全高清方式传输分量 RGB (G'B'R')模拟视频。 在我看来、您好像在尝试发送数字 RGB 视频信号、这与模拟组件 RGB 是不同的标准。 分量 RGB 信号需要在视频 DAC 输出端设置重构滤波器、该滤波器的频率限制为72MHz、因此会降低信号的边沿速率。 在这种情况下、您可以查看 THS7376、这是一款非常相似的器件、但它具有滤波器旁路模式、可在 HD 通道上实现300MHz 的全带宽。 这通常会产生大约1.6ns 的上升时间、这应符合您的要求。  

    此致、