This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:非线性在0V 输入时闭合

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TL072, TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/836079/tl082-non-linearity-closed-at-0v-input

器件型号:TL082
主题中讨论的其他器件:TL072

大家好、

我仿真了以下原理图、并在0V 输入时发现闭合时的非线性电压为1.55V。 大约1.55V 是合理的值?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi-San、

    TL082的最小输入共模范围比(Vcc-引脚)高4V。 我希望低于3.5V 的线性度较差、而相位(反转)反转接近1V。 在第8.3节(第29、30页)的 TL072 (相似器件)数据表中可以看到这种影响