This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240A2

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/835326/ina240-ina240a2

器件型号:INA240

您好!

我们需要通过测量 DUT 的电压和电流之间的相移来跟踪 DUT 的谐振频率。

DUT 由15Vpp 和45Vpp 之间的正弦电压驱动。 DUT 在70Ω Ω 和200Ω Ω 之间具有最小阻抗。

我们使用 INA240-A2来实现此目的、但我们测量的是 INA240的延迟输出、与0.8µs Ω 至1.2µs Ω 范围内的示波器电流探针相比。

由于信号频率处于90kHz 和120kHz 之间的区域、因此该延迟表示额外的相移。

我们有以下问题:

-是否可以消除此延迟?

-输出延迟是否恒定?

-我们的电路中是否有错误?

- INA240是否是此任务的错误选择?

 

橙色=电压

绿色=电流(示波器探针)

蓝色= INA240-A2输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天的美国假期-只有"最困难"的核心(或那些竭力"赶上"的人)才会到达并发挥作用。

    对于您的问题-除非您的是(非常)"顶篷"示波器电流探头-它在测量时也会造成延迟。   (即使是"最好的最好的"也会这样做-尽管程度不同。)

    现在、我和我的公司是"外人"-(因此、阅读/相信这之后-有一些谨慎/保留。)

    R.B.:"是否可以消除此延迟?"

    不太可能- INA240数据表指出、"PWM 抑制电路"(强制/原因)存在很多此类延迟。

    R.B.:"输出延迟是否恒定?"

    提供了多个"设备曲线"-如果表格规格不包括/解析-请查看此处。   (这可能需要供应商的"内部知识"。)

    R.B.:" 我们的电路中是否存在误差?"

    您的"图像"未附加!    启用"终端屏幕"图标("插入/编辑媒体"-底部行、左侧第10行)。

    R.B.:" INA240是否是此任务的错误选择?"

    我想说、"是的"、因为您注意到您的信号主要是"正弦"信号- INA240专为" PWM 侵入式"应用而设计。

    其中包括我的小型 Tech 公司对"运行中的三相 BLDC 电机"的测量(捕捉)-(两者)以图形和表格形式注明"电流与电压"。   捕获仪器为"Yokogawa WT1800"-被视为"高性能功率分析仪"。   三个独立的精密"电流互感器"捕获了电流波形。   (实际上-产生(部分)但延迟极小)

    最顶部最左侧的选项卡数据总结了我们在"电压与电流"(每相)和"相位与相位"方面的测量结果。

    对于感兴趣的人- WT1800规格:  (注意:通常这种仪器会导致非常大的"鸽子银行"的"清空"(甚至是)。)   

    • 基本功率精度  为±0.1%
    • 直流电源精度    为±0.05%  
    • 电压/电流 BW    5MHz (-3dB)   

    如图所示-  °我们在一个实例中能够实现与1.38 μ s 内的"电压-电流"对齐...   (这是“如何及为什么”... 定义我们的咨询业务...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发布先前的建议-您的图片现在显示-并引出问题。

    • 红色(未宣布)波形已到达-显示为"橙色"(电压)的(几乎)反转但降低的电平版本、但对于其周期性方形"TOPS "。    我们是否可以提问-红色波形是什么以及它发挥了什么作用?
    • 您是否可以描述"DUT"?   注意到一个重大的相移-这是否符合您的期望?
    • R26 (负载电阻器)是否靠近 INA240 -并采用推荐的(短/直)开尔文电路板走线?
    • 是为此目的而设计的 PCB -由于相移的幅度、这可能是一种"试验板"实现方式(几乎)。
    • 希望负载电阻器不是"绕线"、而是提供"电抗"。
    • 负载电阻器和 INA240之间是否存在任何热传递?
    • 此"数据图"是否随时间推移而变化-或随 DUT 的重新定位/重新定位而变化?
    • 我们必须假设 DUT 的接地端正确连接到电源和 INA240接地-是这样吗?

    作为"kiss"的强烈倡导者-您是否可以暂时用"非无功"电阻负载替换 DUT -消耗类似电流?    这应该远远暴露 INA240引入的任何附加的"相移"。   您提供相同的正弦信号波形"集合"(仅限电阻负载)将非常感兴趣...   更彻底地思考-作为"精神检查"-您的一代中量程"状态"直流电流(即非脉冲、非正弦波、简单直流电)将为这些发现增添更多的洞察力和信心...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    该延迟符合我们的预期。 由于 PWM 共模干扰、内部差分放大通常需要大约1uS (最多2个)才能正常工作、而输出则需要大约1uS 才能开始跟踪输入。 该延迟主要在1-2us 的范围内、但不是恒定的。

    我在您的电路中看不到错误。 当有 PWM 输入时、INA240通常是专用器件。 您可能会发现与其他器件相比失真和延迟更差。

    如果您使用1us 等标称延迟补偿结果、可能可以稍微减小误差?

    此致、Guang