This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使晶体管开关时间相等

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A22366, TINA-TI, TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/847220/how-to-make-transistor-switching-time-equal

主题中讨论的其他器件:TS5A22366TINA-TITLV7011

尊敬的团队:

我正在设计一个将2.8V 直流信号 w.r.t 调制为数据信号的电路。这是通过运算放大器(同相配置)和作为开关的互阻抗实现的。

我的 I/P 数据信号的频率为50kHz。我观察到的是我的输出占空比不同于50kHz。我怀疑这是由于晶体管的开关时间不相等。

请告诉我如何实现与 I/p 频率相同的输出频率。

请找到随附的 TINA 文件

此致

哈里

e2e.ti.com/.../Modulator-_2D00_-2N229.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说很好、我们以前是否经历过这个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您的能力。

    我们已经讨论过这个问题、现在发生的是、我们在通用 PCB 中构建电路板。

    让我简要介绍一下我的模块。

    上述模块的 Data_in 是曼彻斯特编码波形、其最大频率为50kHz。 该模块的输出将连接到另一个称为"bit_slicer"的模块(这只是一个比较器)。  bit_slicer 的输出将连接到曼彻斯特解码器。

    对于曼彻斯特编码和解码、我们使用 Infineon 的 XMC4700 Relax 套件。

    我们观察到、直到30kHz 的编码和解码正常工作。 之后、它无法正常工作。

    有时 bit_slicer 的输出频率大于50kHz、观察到的频率高达54Khz。

    我怀疑这是由于上述模块中晶体管的导通和关断时间存在差异。

    请找到整个 systeme2e.ti.com/.../ENTIRE_5F00_SYSTEM.TSC 的 TINA 文件

    请查找 BIT_SLICERe2e.ti.com/.../NPM_5F00_100Khz.TSC 的 TINA 原理图

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    该电路的唯一目的是将[0V、1.8V]数字信号转换为[2.8V、3.65V]数字信号吗? 可以通过其他方法来实现该目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    你好的一天...

    您答对了、该电路的目的是将 [0V、1.8V]数字信号转换为[2.8V、3.6V]数字信号。

    请您建议其他方法也这样做。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    这是最简单的解决方案(假设您有5V 可用电源)。 可以针对不同(更高)电源电压修改此电路(使用3个电阻器)。 该电路对输入 VOL、VOH 电平以及5V 电压和输出上的负载敏感。

    您是否对电压精度有要求?

    如果在输入线路被驱动至 VOL 或 VOH 前5V 电源接通、建议在输入至1.8V 电源之间添加一个二极管。

    e2e.ti.com/.../MostSimple.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很简单、通常至少需要使用运算放大器来缓冲这一点、以驱动任何负载

    还有几个在运算放大器上使用的运算放大器、其中信号输入 V+输入、电平位移在 V-路径上-使一个与 V-相等的值从 V-回看、以同时获得正确的增益和输出电平位移。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢。在我的实际系统中、0到1.8V 数字信号来自微控制器板。

    此2.8至3.6信号将分压并提供给比较器。  

    在上面的电路中、5V 应该在0之前、如果我错了、请纠正我的问题。

    我将制作完整的电路、并将为您提供审核。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    昨天、我告诉您的规范是错误的、我对发生的事情感到抱歉。

    我需要做的是  

    将0至3.3V 数字信号转换为2.8V 至3.6V 数字信号。 我尝试使用 DA 下限是正确的、但上限不是很好。 请告诉我哪里出错了

    请参阅随附的 TINA 文件

    以及0至1.8V 数字信号至1.6V 至2V 数字信号。

    此致

    哈里

    e2e.ti.com/.../Modulator_5F00_using_5F00_DA.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    早上好...

    我将 0至3.3V 数字信号转换为2.8V 至3.6V 数字信号。我还使用了来自 Rons 电路的器件。

    请查看。

    请告诉我是否有任何实际问题。如果您有任何其他方法、请告诉我。

    请找到随附的 TINA Filee2e.ti.com/.../Modulator_2D00_Without_5F00_BJT-_2D00_1.TSC

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    我相信 TS5A22366将是一个很好的解决方案。 它是一款双路 SPDT 开关、工作电压为5V、可与1.8V 和3.3V 逻辑输入配合使用。

    对于[2.8V、3.6V]的首次转换、请将这两个电压施加到 NC1和 NO1引脚。 输出为 COM1引脚。 输入信号进入 IN1引脚。

    对于第二次转换为[1.6V、2V]、请将这两个电压施加到 NC2和 NO2引脚。 输出为 COM2引脚。 输入信号进入 IN2引脚。

    这将在 VOL 和 VOH 电压之间实现快速切换。  

    这不是我的器件之一、因此为了进一步帮助使用此模拟开关或其他模拟开关、请使用该器件型号开始新的线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢。

    我尝试使用 DA、但失败了。您是否看到了我的电路。

    请问我哪里出了问题

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    我修复了您的电路。

    我使用了此博客 https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2016/09/20/three-ways-to-scale-an-analogue-input-signal 、该博客使用此 Excel 计算器来选择值。  下载三 款电阻分频器 Excel 计算器 

    输入点为逻辑 VOL 和 VOH。  输出点为输出 VOL 和 VOH。 电压源"V"为5

    e2e.ti.com/.../Modulator_2D00_Without_5F00_BJT-_2D00_2.TSC

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢您的支持。 您的 Excel 工具非常有用。

    在转换过程中、我可以看到线性增加、这不会影响我的系统。

    但我想知道为什么会发生这种情况,因为好奇。 请查找所附图像。

    此致

    哈里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    修改 TINA-TI 的"分析"参数:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    很长时间后...

    非常感谢。工作正常。

    请告诉我我更改了哪些参数、它们的含义和意义。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我将0至3.3V 至2.8V- 3.6V 转换器集成到我的系统中。 转换器的输出将进入由3.3V 电源供电的比较器。

    但是比较器输出高电平只会达到3V、请找到所附的 TINA 文件。

    此致

    Harie2e.ti.com/.../FULL-SYSTEM_5F00_NPM.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    TLV7011的输出为3.1V、因为该模型悲观(或懒惰)。 在5V 和3mA 负载下、VOH 为4.8V (5V -0.2)、因此建模的 VOH 似乎是电源- 0.2V、而不考虑负载电流可能更小。  使用数据表中的图22和23估算真实的 VOH。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    请参阅此 PowerPoint 演示文稿的第7页:

    e2e.ti.com/.../slides_5F002D005F00_developing_5F00_the_5F00_sar_5F00_reference_5F00_input_5F00_model_2D00_1.pptx

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    谢谢你。

    此致

    哈里