尊敬的团队:
我正在设计一个将2.8V 直流信号 w.r.t 调制为数据信号的电路。这是通过运算放大器(同相配置)和作为开关的互阻抗实现的。
我的 I/P 数据信号的频率为50kHz。我观察到的是我的输出占空比不同于50kHz。我怀疑这是由于晶体管的开关时间不相等。
请告诉我如何实现与 I/p 频率相同的输出频率。
请找到随附的 TINA 文件
此致
哈里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我正在设计一个将2.8V 直流信号 w.r.t 调制为数据信号的电路。这是通过运算放大器(同相配置)和作为开关的互阻抗实现的。
我的 I/P 数据信号的频率为50kHz。我观察到的是我的输出占空比不同于50kHz。我怀疑这是由于晶体管的开关时间不相等。
请告诉我如何实现与 I/p 频率相同的输出频率。
请找到随附的 TINA 文件
此致
哈里
您好、Michael、
您的能力。
我们已经讨论过这个问题、现在发生的是、我们在通用 PCB 中构建电路板。
让我简要介绍一下我的模块。
上述模块的 Data_in 是曼彻斯特编码波形、其最大频率为50kHz。 该模块的输出将连接到另一个称为"bit_slicer"的模块(这只是一个比较器)。 bit_slicer 的输出将连接到曼彻斯特解码器。
对于曼彻斯特编码和解码、我们使用 Infineon 的 XMC4700 Relax 套件。
我们观察到、直到30kHz 的编码和解码正常工作。 之后、它无法正常工作。
有时 bit_slicer 的输出频率大于50kHz、观察到的频率高达54Khz。
我怀疑这是由于上述模块中晶体管的导通和关断时间存在差异。
请找到整个 systeme2e.ti.com/.../ENTIRE_5F00_SYSTEM.TSC 的 TINA 文件
请查找 BIT_SLICERe2e.ti.com/.../NPM_5F00_100Khz.TSC 的 TINA 原理图
此致
哈里
Hari、
这是最简单的解决方案(假设您有5V 可用电源)。 可以针对不同(更高)电源电压修改此电路(使用3个电阻器)。 该电路对输入 VOL、VOH 电平以及5V 电压和输出上的负载敏感。
您是否对电压精度有要求?
如果在输入线路被驱动至 VOL 或 VOH 前5V 电源接通、建议在输入至1.8V 电源之间添加一个二极管。
尊敬的 Ron:
昨天、我告诉您的规范是错误的、我对发生的事情感到抱歉。
我需要做的是
将0至3.3V 数字信号转换为2.8V 至3.6V 数字信号。 我尝试使用 DA 下限是正确的、但上限不是很好。 请告诉我哪里出错了
请参阅随附的 TINA 文件
以及0至1.8V 数字信号至1.6V 至2V 数字信号。
此致
哈里
Hari、
我相信 TS5A22366将是一个很好的解决方案。 它是一款双路 SPDT 开关、工作电压为5V、可与1.8V 和3.3V 逻辑输入配合使用。
对于[2.8V、3.6V]的首次转换、请将这两个电压施加到 NC1和 NO1引脚。 输出为 COM1引脚。 输入信号进入 IN1引脚。
对于第二次转换为[1.6V、2V]、请将这两个电压施加到 NC2和 NO2引脚。 输出为 COM2引脚。 输入信号进入 IN2引脚。
这将在 VOL 和 VOH 电压之间实现快速切换。
这不是我的器件之一、因此为了进一步帮助使用此模拟开关或其他模拟开关、请使用该器件型号开始新的线程。
Hari、
我修复了您的电路。
我使用了此博客 https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2016/09/20/three-ways-to-scale-an-analogue-input-signal 、该博客使用此 Excel 计算器来选择值。 下载三 款电阻分频器 Excel 计算器。
输入点为逻辑 VOL 和 VOH。 输出点为输出 VOL 和 VOH。 电压源"V"为5
您好 Hari、
请参阅此 PowerPoint 演示文稿的第7页:
Kai