Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, AMC1311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1300 主题中讨论的其他器件: AMC1311
您好!
我们正在使用 AMC1300设计电压(4通道)和电流(4通道)感应板。
为了实现有效功能、我们需要在两个 AMC1300之间保持的最小距离是多少。
谢谢、此致、
Rajasekaran
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Rajasekaran、
通过"有效功能"、我假设您是要保持隔离属性。 您可以为每个通道将 V 和 I AMC1300器件彼此相邻(引脚1和8旁边的引脚4和5)。 您只需在两个零件之间留出足够的间隙、这样就不会出现装配问题。 根据您所制造的终端设备、可能有一些安全法规要求在高电压通道之间留出最小间距、因此这将是检查具体细节的首选方法。
不过、通常情况下、如果您遵循我们针对 DWV 封装的焊盘图案建议、则隔离栅两端的间隙为9.1mm。 您需要保持 I/V 对之间的最小距离、以在通道之间保持相同的隔离。 请注意、对于电压测量、您可能会考虑使用输入阻抗明显高于 AMC1300的 AMC1311。