This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:两个 AMC1300之间的最小距离

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855282/amc1300-minimum-distance-between-two-amc1300

器件型号:AMC1300
主题中讨论的其他器件: AMC1311

您好!

我们正在使用 AMC1300设计电压(4通道)和电流(4通道)感应板。

 

为了实现有效功能、我们需要在两个 AMC1300之间保持的最小距离是多少。  

谢谢、此致、
Rajasekaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    通过"有效功能"、我假设您是要保持隔离属性。  您可以为每个通道将 V 和 I AMC1300器件彼此相邻(引脚1和8旁边的引脚4和5)。  您只需在两个零件之间留出足够的间隙、这样就不会出现装配问题。  根据您所制造的终端设备、可能有一些安全法规要求在高电压通道之间留出最小间距、因此这将是检查具体细节的首选方法。

    不过、通常情况下、如果您遵循我们针对 DWV 封装的焊盘图案建议、则隔离栅两端的间隙为9.1mm。  您需要保持 I/V 对之间的最小距离、以在通道之间保持相同的隔离。  请注意、对于电压测量、您可能会考虑使用输入阻抗明显高于 AMC1300的 AMC1311。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回答。

    谢谢、此致、

    Rajasekaran