Other Parts Discussed in Thread: ISO124, ISO224
主题中讨论的其他器件: ISO224
大家好、
我的客户正在使用 ISO124、他们想知道该器件是否支持"无相位反转"功能? ISO224呢? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Charles、
啊、我现在看到了。
我认为这不会成为问题、因为这些器件不是运算放大器或仪表放大器。 它们实际上是在器件的低侧具有滤波器的 Δ-Σ 调制器。 有关基本器件结构的更多信息、请参阅此视频 :https://training.ti.com/introduction-isolated-amplifiers
在所述条件下、我希望输出削波、而不是反向。 此外、ISO124需要从电压轨~2.5V 获得一些余量才能在不削波的情况下运行。