This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:ISO124相位反转

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/854703/iso124-iso124-phase-reversal

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件: ISO224

大家好、

我的客户正在使用 ISO124、他们想知道该器件是否支持"无相位反转"功能? ISO224呢? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我不确定这一功能是什么。 您有其他信息吗? 您的客户是否在问他们是否是反相运算放大器?  

    存在一些传播延迟、但它们不是反相的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您在这里的帮助。 您可以在下面看到相位反转的定义。 客户担心以下情况、当 VS1 = VS2 =±15V 且 输入电压高于15V 时 、输出会发生什么情况? 谢谢。

    " 施加的输入共模电压接近额定共模电压范围之外的电压时、运算放大器和仪表放大器可能会发生相位反转。 此时、输出会压摆到另一个轨。 当输入引脚 反向时、会出现该问题。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    啊、我现在看到了。  

    我认为这不会成为问题、因为这些器件不是运算放大器或仪表放大器。 它们实际上是在器件的低侧具有滤波器的 Δ-Σ 调制器。 有关基本器件结构的更多信息、请参阅此视频 :https://training.ti.com/introduction-isolated-amplifiers

    在所述条件下、我希望输出削波、而不是反向。 此外、ISO124需要从电压轨~2.5V 获得一些余量才能在不削波的情况下运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex,

    感谢您在这里的帮助。