Other Parts Discussed in Thread: OPA828
您好!
我正在考虑使用 OPA828来缓冲15MSPS SAR ADC 的电压基准、这需要在基准输入引脚上提供10uF MLCC 电容。 我已经看到一些电路、其中运算放大器直接驱动大电容、并且由于大电容值而保持稳定。 还有其他电路使用诸如环路内部具有补偿的串联电阻器或 RC 缓冲器等技术。 OPA828能否与输出端的大电容1-10uF 搭配使用、如果不是、哪种电路可提供最佳性能? 其他器件或复合放大器也是可以接受的、但 OPA828具有良好的直流规格和电压噪声组合。
谢谢、
Chris