This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA828:OPA828作为 ADC 基准缓冲器(电容负载驱动)

Guru**** 2747725 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/848418/opa828-opa828-as-adc-reference-buffer-cap-load-drive

器件型号:OPA828

您好!

我正在考虑使用 OPA828来缓冲15MSPS SAR ADC 的电压基准、这需要在基准输入引脚上提供10uF MLCC 电容。 我已经看到一些电路、其中运算放大器直接驱动大电容、并且由于大电容值而保持稳定。 还有其他电路使用诸如环路内部具有补偿的串联电阻器或 RC 缓冲器等技术。 OPA828能否与输出端的大电容1-10uF 搭配使用、如果不是、哪种电路可提供最佳性能? 其他器件或复合放大器也是可以接受的、但 OPA828具有良好的直流规格和电压噪声组合。   

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    从驱动负载的放大器稳定性角度来看、OPA828具有一个100毫欧至220毫欧范围内的小型串联电阻器、可稳定地驱动10uF 电容负载、如下所示。

    执行 TINA SPICE 仿真(使用开环稳定性分析)并绘制电路的环路增益图显示了在驱动100mOhm + 10uF 负载时电路的相位裕度为~60度。  

    OPA828基准驱动器电路的瞬态响应/趋稳取决于 SAR ADC 的动态开关负载。 因此、需要对 SAR ADC 基准输入动态/开关负载建模、以确保电路能够支持 应用中所需的最大采样 SAR ADC 速率、并验证基准电压在 SAR ADC 转换(和 ADC 转换时钟周期)之间保持稳定。  如果您需要我们来详细了解这一点、请为 ADC 提供 SAR 基准输入等效模型(或让我们知道驱动哪个 SAR ADC 器件)。

    谢谢、此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您花时间检查它!  

    ADC 是 LTC2387-16、输入的等效电路为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    ADC 数据表建议使用 LTC6655作为可能的外部基准、同时覆盖 ADC 的内部基准缓冲器。 此参考器件在频率范围内具有比 OPA828缓冲器电路更高的输出阻抗;因此、基于 OPA828的输出阻抗在频率响应范围内的情况、具有100m Ω+10uF 负载的 OPA828缓冲器将毫无问题地驱动 ADC REFBUF 引脚。  

     由于 OPA828缓冲器+10uF 的输出阻抗随频率变化远低于10uF 负载下建议的外部基准、因此 OPA828能够为 ADC 的开关电容负载充电并更快地稳定、因此 OPA828基准缓冲器电路是驱动该 ADC 的最佳选择。

    请参阅以下 TINA 仿真、了解负载为10uF+100m Ω 时 OPA828的闭环输出阻抗。  

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    更正了下面的仿真图像、以显示包括10uF 和100mOhm 负载在内的不同频率下的输出阻抗图。

    谢谢、此致、

    Luis