This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4388:I#39;m 使用 TI 网站提供的 OPA4388的 PSpice 模型来仿真单位增益缓冲器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/854187/opa4388-i-m-using-the-pspice-model-of-opa4388-provided-in-ti-website-for-simulating-a-unity-gain-buffer

器件型号:OPA4388

我使用 TI 网站中提供的 OPA4388的 PSpice 模型来仿真单位增益缓冲器、我使用 LTSPICE

如数据表中所示、

轨到轨运算放大器

频率响应->增益带宽为10MHz。

我给出了一个输入正弦波(0至5V)、并且期望输出也是如此

从100k 到300kHz 的 IM 变化频率输出在输出崩溃后变得完美,偏离输入。

我需要澄清的是、我正在正确地执行仿真以及缺少的内容、为什么我在400kHz 后无法获得正确的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    不要忘记 OPAMP 的压摆率限制。 查看数据表的图37。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    您的原理图图片未正确贴附。 您能否与我们分享这一信息、包括您的仿真结果?

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tamara、

    屏幕截图1- 800kHz

    屏幕截图2- 400kHz

    屏幕截图3 - 300kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arvind、

    10MHz 带宽是指尝试通过 OPA4388的小信号、而不是5Vpp 信号。   您看到的问题是由转换导致的失真导致的、由于转换限制、输出无法与输入信号保持一致。 (输出变化率不能比压摆率快)。  数据表的图37中包含了显示此限制的图形、图37表示5Vpp 信号的最大允许频率约为150kHz、而施加更高的频率将导致正弦输入波形在输出端变为三角形(输出端为转换)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek Lis:

    感谢您的回答,这解决了我的疑问。

    ~ Aravind D