This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA320:大家好、我有一个关于 TI 高精度实验室讲座的问题。

Guru**** 2584565 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/854171/opa320-hi-i-have-a-question-about-ti-precision-lab-lecture

器件型号:OPA320
主题中讨论的其他器件:OPA350

我在 TI 高精度实验室中研究了运算放大器交叉失真。

如果我正确理解了这个概念、在 OPA350中、当 Vgs 为负时使用 PMOS、当 Vgs 为正时使用 NMOS。

因此、由于 PMOS 偏移电压之间的差异、NMOS 会导致交叉失真。

但是、我无法理解使用电荷泵是如何使我们只使用 PMOS 的。

您能在计算中告诉我吗?

如何使用电荷泵始终使 Vgs 为负?

谢谢、

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunsik、

    电荷泵提升了输入 PMOS-FET 源的电势、并由此提升了可用的栅极输入电压。 这种技巧会增大共模输入电压范围。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢!

    Yun