This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:采样电流跳转的输出

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/847648/ina226-the-output-of-sampling-current-jump

器件型号:INA226

1.R115= 100Ω Ω、IOVCC-TP 的电压从3.3V 降至3.226V、电流采样值从182.6uA 跃升至177.6uA。由于电流采样值应为181.6uA。 因此存在4uA 误差。

当 IOVCC-TP 的电压逐渐从3.226V 上升到3.3V 时、采样电流值再次从180.8uA 跃升到185.7uA

为什么采样电流会跳过、如何避免跳过、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CS kk、

    您确定电流是稳定的吗? 您是否使用精确的安培表进行了测量?

    您的分流电阻器相当高。 再加上 INA226与共模电压相关的输入偏置电流、这可能会导致问题。 请参阅数据表的图12。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复。

    采样数据与万用表数据进行比较。 将 R113和 R114更改为0 Ω 时、结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CS kk、

    高 R115可能是问题所在、而不是 R113和 R114。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CS:

    这种行为的最可能原因是 IB 变化、当共模电压接近电源电压时、IB 变化相对较大。

    有关更多详细信息、请参阅下图:

    此致、Guang