Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM6172, PCM1796, PCM1795
主题中讨论的其他器件: Tina-TI、 PCM1796、 PCM1795
您好!
请告诉我在将 LM6172用作 I/V 转换器时如何使用 TINA-TI 仿真相位裕度?
e2e.ti.com/.../LM6172_5F00_I_5F00_V_5F00_Converter.TSC
此致、
加藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
啊、是的、差分输出 DAC、数据表显示了一些信息。
最重要的是需要使用输出电流信号的两侧来抑制 HD2 -如果是单端、HD2将非常差。
2.您是否需要单端? 如果不是仅仅保持两个 I/V 级的差值。
3.清洁(低清)音频差动到单路输入并不容易,因此请确保您首先需要清洁(低清)差动。
DAC 数据表中的两个剪切、它们非常旧、肯定可以使用一些更新的音频放大器
更多详细信息、但没有用于设置 I/V 反馈 C 的真正设计流程
关键是音频 DAC 输出 C 和布局 C、
数据表未指定这一点、因此在外部添加它可能允许进行设计?
总之、对于相补角、本文为您提供了正确的方法、
然后、本文使用此内容来测试和改善多个 Decomp 应用的相位裕度、最后以 I/V 结束
e2e.ti.com/.../6470.Applying-High-Speed-DeCompensated-VFAs-July1_5F00_2019.pdf