This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6172:I/V 转换器的相位裕度

Guru**** 2958690 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM6172, PCM1796, PCM1795

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/854364/lm6172-phase-margin-for-i-v-converter

器件型号:LM6172
主题中讨论的其他器件: Tina-TI、 PCM1796、 PCM1795

您好!

请告诉我在将 LM6172用作 I/V 转换器时如何使用 TINA-TI 仿真相位裕度?

e2e.ti.com/.../LM6172_5F00_I_5F00_V_5F00_Converter.TSC

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在开始之前、您应该修复几个所需的事项-  

    1. I/V 的稳定性 受到源电容的强烈影响-您不显示任何内容、没有它、结果将无效

    2. 100pF 负载本身会损害相位裕度,在处理相位裕度之前,您应使用输出 R 来隔离相位裕度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还查看了 LM6172、这是一个高跨导输入级-提供很高的压摆率、但噪声相对较差-通常您会使用 Decomp 低噪声 VFA、但您可能会遇到特殊情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    感谢您的快速响应。

    如果对 PCM1795、PCM1796等音频 DAC 使用 LM6172、应如何添加源阻抗?

    2.如果隔离电阻器 Riso 未添加到输出节点中,LM6172是否因振荡而损坏?

    请告诉我如何将 I/V 转换器的相位裕度仿真为基准。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、是的、差分输出 DAC、数据表显示了一些信息。

    最重要的是需要使用输出电流信号的两侧来抑制 HD2 -如果是单端、HD2将非常差。  

    2.您是否需要单端? 如果不是仅仅保持两个 I/V 级的差值。

    3.清洁(低清)音频差动到单路输入并不容易,因此请确保您首先需要清洁(低清)差动。  

    DAC 数据表中的两个剪切、它们非常旧、肯定可以使用一些更新的音频放大器

    更多详细信息、但没有用于设置 I/V 反馈 C 的真正设计流程

    关键是音频 DAC 输出 C 和布局 C、  

    数据表未指定这一点、因此在外部添加它可能允许进行设计?  

    总之、对于相补角、本文为您提供了正确的方法、  

    e2e.ti.com/.../0676.The-SSU-part-5-Stability-issues-for-high-speed-op-amps_5F00_introductory-issues-article-text-Feb.-2_5F00_2019.pdf

    然后、本文使用此内容来测试和改善多个 Decomp 应用的相位裕度、最后以 I/V 结束  

    e2e.ti.com/.../6470.Applying-High-Speed-DeCompensated-VFAs-July1_5F00_2019.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    感谢您提供信息。

    我将查看这些文档、如果有其他问题、我将与您联系。

    此致、
    加藤