This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:适用于4至20mA 电流测量的 AMC1311 -电路回顾和分流值

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/853881/amc1311-q1-amc1311-for-4-to-20mamp-current-measurement--circuit-review-and-shunt-value

器件型号:AMC1311-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1311

如该主题中所建议(https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/836435/3093804we决定使用 AMC1311进行4至20mA 的电流测量。 以下是最终原理图、请向您索取

1) 1)请查看原理图并建议更改(如果有)

2) 2)针对我们的以下要求建议 rsh 值

输入范围:4至20毫安,直流

精度:0.1%

采样率:1ms

测试合规性:EMI/EMC;5kV 脉冲;2kV 电介质耐受

3)根据 AMC1311 EVM、输出电压范围介于0.5V 至2.5V 之间。 要使其变为0.5至3.3V、需要做哪些更改?

谢谢

Haranath V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haranath、

    很高兴再次听到您的声音。 今天我没有时间对原理图进行完全仿真、但大部分内容看起来都不错。  

    我还有几个问题要问您。  

    对于分流电阻器的尺寸、您是否有兴趣检测短路等过流情况? 如果是这样、我们将需要在输入上允许额外的范围。  

    2.对于输出电压、您是否还希望能够感测0mA (0V 输出)或仅对4mA = 0.5V 和20mA = 3.3V 输出感兴趣?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex Smith:

    感谢您的回复。 下面是对您的问题的答复

    1) 1)否、我们不想检测过流

    2)我们仅关注4mA =0.5和20mA = 3.3V

    等待您的输入、并完成原理图审阅

    Haranath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haranath、

    我看不到可以轻松使4mA = 0.5V 和20mA = 3.3V 的方法。  

    4mA = 0.664V 是否正常?

    使用具有1.65差分到单端增益级的100 Ω 分流电阻器将使4mA = 0.664V 和20mA = 3.31V。  

    我已附上 TINA 原理图、您可以使用该原理图来使用电阻器值。  

    我不认为您的原理图需要额外的缓冲器。 如 TINA 文件中所示、将消除此问题与更改电阻器值+ 100 Ω 分流器相结合应该是可行的。  

    e2e.ti.com/.../Haranath-100ohm.TSC