This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:AMC1302输出失真

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/853272/amc1302-amc1302-output-distortion

器件型号:AMC1302

您好!

我的客户一直在使用 AMC1302进行电流感应。 当输入为20kHz、+/-40mV 电压信号时、它们发现 AMC1302输出失真。 AMC1302的增益为41。 但是、使用相同的原理图和参数、输入信号降至550Hz、我们不再看到失真。

您能否解释一下可能导致失真的原因?

原理图如下:

这是输入和输出波形:

谢谢!

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    AIN 应该是指 GNDA、我在这里看不到它。 AIN 以 GNDA 为基准是否在原理图中未显示?

    可能存在输入共模违例。  

    您能否确认这些信号的测量位置?  

    "输入信号"是在器件引脚上测量还是在分流电阻器上测量?  

    是器件引脚还是 TP2上的"输出信号"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、AIN 和 GNDA 连接在某个位置。

    输入信号来自电流探针、输出波形已从 PIN6~PIN7采集。

    目前、我们发现 Vdd1上存在较大纹波 、并怀疑纹波 会降低 AMC1302性能。  正在 进行实验以验证它。

    BTW、20kHz 信号频率应导致此类失真。 对吗?

    谢谢!

    BR

    Paul   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您提供更多信息。 我想电流探头连接在 C9电容器上吗?

    电源上的大纹波肯定是原因。 可能需要使用 LDO 或稳压器来清除信号。 我们的 EVM 可用作此的示例原理图。  

    20kHz 输入信号频率不应存在问题。 该器件的带宽为280kHz。