This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6212:将 Linedriver 用作 LED 驱动器

Guru**** 1809840 points
Other Parts Discussed in Thread: THS6212, THS6012
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/853252/ths6212-using-linedriver-as-led-driver

器件型号:THS6212
主题中讨论的其他器件: THS6012

尊敬的先生或夫人

 

我们希望使用 THS6212来电流控制一系列 LED、我们知道 THS6212的目标应用领域是完全不同的、但我们希望它可以用于我们的应用。


选择 THS6212的原因是它很便宜、能够以3800V/USAT 150MHz 带宽的压摆率驱动至少1安培的电流

我们的想法是让 THS6212通过0.1欧姆的分流电阻器将一串 LED 接地,然后将分流器上的电压反馈到-输入。

通过这种方法、我们可以通过向+输入施加所选电压来改变通过 LED 的电流。

我们应用的基本要求是通过两种方式控制 LED

  1. 持续馈电、高达100mA
  2. 在40kHz PWM 下为1A。

 

 是否可以在24V 电压下驱动 THS6212 (数据表显示+-12V)?

是否有任何其他建议将此 LED 控制归档(运算放大器提供了这样优雅而简单的解决方案)?

是否有专用的 LED 驱动器芯片可以将其存档(我们显然不知道这一点)?

我们一直在考虑的第二种解决方案是馈送达林顿晶体管以驱动 LED,这种方法可能更简单?

此致 Stefan

此致 Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在 THS6212上注意到的很多都是正确的、通常未声明的是这些后续的有线驱动器是内部耦合差分对、必须用于推挽式差分驱动器配置。  

    1.听起来好像你在尝试使用 Howland 电流泵。 但是、许多这些高输出高速部件都是 CFA、需要在反馈电路中添加正确的射频、并在补偿中考虑二极管动态阻抗

    2.如果您的二极管串需要更高的电源电压、请查看一些早期真正的双路运算放大器驱动器、如 THS6012

    或者、您可以考虑使用具有 VFA 前端和高输出缓冲器的复合器件-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howland 电流泵需要非常高的精确电阻器值或能够对其进行修整(这对于生产非常不利)

    我们的基本配置是能够将电流从10mA 调节到1A、并能够对其进行高达40kHz 的脉冲。

     

    是否可以 使用0 - 24V 驱动 THS6212?或者是否需要–至+ 12?

    我们打算使用 THS6212驱动两个独立的 LED 灯串(因为 THS6212价格低廉、内部有两个放大器)

    THS6212更昂贵、只能驱动500mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    THS6212可用于24V 单电源配置。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、我看到这个问题有两个主题-重复?

    同样、THS6212不是单端输出器件、仅是推挽式差分器件-可能不可用、您应该结束这一讨论并开始新的讨论-  

    我想我昨天已经回答过、但没有回答-无论如何、直接使用运算放大器来驱动1A 可能不是最好的主意、  

    通常、人们会在环路内添加一个外部功率晶体管、并为灌电流或拉电流构建一个电流源。 这是一个看起来稳定且使用 Rohm 功率晶体管的启动电路-在这里、您可以将 LED 灯串置于正电源-或者、如果您绝对需要它们接地、则将所有这些反向连接到 PNP 驱动器。 这一种方法将所有功率都置于外部 Q 中、并且运算放大器的需求适中。  

    我将此设置为100mA 至1.1A 的方波、需要小心不要关闭 Q 并打开环路、一旦您设置了二极管串、 在一些小电流将会旁路但不会产生足够 IR 来开启 LED 路径的情况下、放置一个分流器 R。 这是一个相当高的功率 Q、但 Rohm 模型看起来相当不错。 为您将这个导入到 TINA -如果没有二极管模型、我将无法继续工作、  

    e2e.ti.com/.../VFA-plus-NPN-current-source.TSC