主题中讨论的其他器件: THS6012
尊敬的先生或夫人
我们希望使用 THS6212来电流控制一系列 LED、我们知道 THS6212的目标应用领域是完全不同的、但我们希望它可以用于我们的应用。
选择 THS6212的原因是它很便宜、能够以3800V/USAT 150MHz 带宽的压摆率驱动至少1安培的电流
我们的想法是让 THS6212通过0.1欧姆的分流电阻器将一串 LED 接地,然后将分流器上的电压反馈到-输入。
通过这种方法、我们可以通过向+输入施加所选电压来改变通过 LED 的电流。
我们应用的基本要求是通过两种方式控制 LED
- 持续馈电、高达100mA
- 在40kHz PWM 下为1A。
是否可以在24V 电压下驱动 THS6212 (数据表显示+-12V)?
是否有任何其他建议将此 LED 控制归档(运算放大器提供了这样优雅而简单的解决方案)?
是否有专用的 LED 驱动器芯片可以将其存档(我们显然不知道这一点)?
我们一直在考虑的第二种解决方案是馈送达林顿晶体管以驱动 LED,这种方法可能更简单?
此致 Stefan
此致 Stefan