This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7701:SPICE 模型中的输入基准电流噪声密度误差

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/847413/lmp7701-input-referred-current-noise-density-error-in-spice-model

器件型号:LMP7701

我认为 SPICE 模型无法正确预测输入参考电流噪声密度。 在100kHz 时、数据表中规定的值似乎为1fA/rtHz。 但是、当我使用 TINA 对此进行仿真时、100kHz 时的值似乎为140fA/rtHz。 看起来“断点”设置的频率不正确。 我已经从 TI 网站下载了 LMP7701的最新型号(因此名称是“U1 New Macro”)。 由于在使用不同的 SPICE 工具(SIMetrix)时获得相同的结果、因此模型出现错误。

应附加以下文件:

1) 1) Word 文档、其中显示了数据表中的相关表、TINA 电路和获得的结果。

2) 2) TINA 文件的副本。

e2e.ti.com/.../TINA-_2D00_-Predicting-input-referred-current-noise-density-for-the-LMP7701.docx

e2e.ti.com/.../LMP7701-noise-check-TINA.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该在我的帖子中包括、是否可以为放大器提供更正后的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、

    感谢您的发帖。 您是对的、该模型不能准确地仿真电流噪声。 这是一个较旧的器件、因此尚未刷新。 我们负责模型的工程师目前不在办公室、但我将与团队合作、尝试构建新模型。 新模型可能是具有正确噪声性能的理想运算放大器。  

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、

    我构建了 LMP7701的噪声模型。 该模型使用理想的运算放大器、但我已设置开环增益以匹配数据表。 我还设置了电压和电流噪声、以匹配数据表。 请按照以下附件操作:

    e2e.ti.com/.../LMP7701-Noise-Model.TSC

    Tamara