请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
客户正在寻找 TI 替代 AD7740YRMZ-REEL7的产品。 请帮您检查一下。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户正在寻找 TI 替代 AD7740YRMZ-REEL7的产品。 请帮您检查一下。 谢谢你。
尊敬的 Aki:
感谢您的参与。 竞争对手器 件需要外部时钟源才能运行、TI 目前仅提供诸如 VFC320等在1MHz 时具有高线性度的异步压频转换器。 这些器件无需使用时钟源、只需使用两个电阻器和两个电容器即可运行。 如果客户不需要同步操作、请访问以下页面以了解更多器件:
http://www.ti.com/amplifier-circuit/special-function/frequency-converters/products.html。
我希望这有助于回答您的问题。
最棒的
Daniel