This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何建议器件与 AD7740YRMZ-REEL7竞争?

Guru**** 2552910 points
Other Parts Discussed in Thread: VFC320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/847247/is-there-any-suggested-part-to-compete-ad7740yrmz-reel7

客户正在寻找 TI 替代 AD7740YRMZ-REEL7的产品。 请帮您检查一下。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    感谢您的参与。 竞争对手器 件需要外部时钟源才能运行、TI 目前仅提供诸如 VFC320等在1MHz 时具有高线性度的异步压频转换器。 这些器件无需使用时钟源、只需使用两个电阻器和两个电容器即可运行。 如果客户不需要同步操作、请访问以下页面以了解更多器件:

    http://www.ti.com/amplifier-circuit/special-function/frequency-converters/products.html。

    我希望这有助于回答您的问题。

    最棒的

    Daniel