This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7322:迟滞电压的温度依赖性

Guru**** 2385620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH7322
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/846715/lmh7322-temperature-dependence-of-hysteresis-voltage

器件型号:LMH7322

尊敬的支持团队:

我们的客户将在其应用中使用 LMH7322。
请告诉我迟滞电压的温度依赖性。

数据表的"使用迟滞"部分对其进行了如下描述。
'使用电阻器设置迟滞电压后、只要这些设置保持在正常工作范围内、外部条件就不会影响这些设置。'

1) 1) 是否正确理解迟滞电压不随温度变化?

2) 2)图15中的“输出电压与输入电压”图从差分输入电压的中心沿负方向移动。

该移位量是否随温度变化?
如果漂移量因温度变化而变化、是否有图形?

此致、
Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

    在数据表的第23页上、您将找到以下注释:

    "使用电阻器设置迟滞电压后、任何外部条件都不会影响这些设置
    它们保持在正常工作范围内。 温度变化可能会导致迟滞变化
    由所用类型的温度系数决定的电阻器。。。"

    对我来说、这意味着芯片引起的迟滞电压的温度依赖性很小、而迟滞电压的温度依赖性主要受外部迟滞电阻器温度系数的影响。 因此、采用高质量迟滞电阻器应导致迟滞电压与温度的相关性可忽略不计。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。  我同意你的解释。  很难说温度没有变化、但预计变化很小。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai-San、 Chuck-San、

    感谢你的答复。

    我知道、由于磁滞电压的温度变化而产生的漂移量很小。

    我会告知客户此回复的内容。

    此致、
    Hiroaki Masumoto