This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2170:使用+-3.3V 电源时输出电压摆幅与输出电流间的关系

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/847393/opa2170-output-voltage-swing-vs-output-current-with--3-3v-power-supply

器件型号:OPA2170

您好!

使用+-3.3V 电源时、+-15mA 和+-20mA 负载的输出电压摆幅是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:帖子已删除并恢复

    您好 Di Wang1、

    不幸的是、它可能很糟糕。  如果您查看"短路电流"规格、则该器件在输出端的额定电流仅为-20mA 和+17mA。  请注意、当您达到输出短路状态时、您的输出电压通常会在该点崩溃。  还应指出的是、这些是典型规格、这意味着并非所有器件都具有完全相同的阈值、而某些器件的性能可能会稍微差一些。

    最后、数据表中给出的、如上所示的爪形曲线是针对最大电源的。  对于较低的电源电平、例如+/-3.3V、仅由于电源变得越来越小、输出摆幅就会明显减小。  即使我们假设+/-3.3V 电源设置的曲线与此处显示的曲线相同、也已经存在大约1.5V 的摆幅损耗。  当您接近15mA 时、我希望总输出摆幅接近零。

    因此、虽然数据表中未明确探讨具体的情形、但考虑到数据表中的内容、使用此器件来提供如此大的电流可能不是一个好主意。  如果您有任何疑问或需要帮助查找新器件、请告诉我。

    此致、

    Daniel