请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2170 您好!
使用+-3.3V 电源时、+-15mA 和+-20mA 负载的输出电压摆幅是多少?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
使用+-3.3V 电源时、+-15mA 和+-20mA 负载的输出电压摆幅是多少?
谢谢。
编辑:帖子已删除并恢复
您好 Di Wang1、
不幸的是、它可能很糟糕。 如果您查看"短路电流"规格、则该器件在输出端的额定电流仅为-20mA 和+17mA。 请注意、当您达到输出短路状态时、您的输出电压通常会在该点崩溃。 还应指出的是、这些是典型规格、这意味着并非所有器件都具有完全相同的阈值、而某些器件的性能可能会稍微差一些。
最后、数据表中给出的、如上所示的爪形曲线是针对最大电源的。 对于较低的电源电平、例如+/-3.3V、仅由于电源变得越来越小、输出摆幅就会明显减小。 即使我们假设+/-3.3V 电源设置的曲线与此处显示的曲线相同、也已经存在大约1.5V 的摆幅损耗。 当您接近15mA 时、我希望总输出摆幅接近零。
因此、虽然数据表中未明确探讨具体的情形、但考虑到数据表中的内容、使用此器件来提供如此大的电流可能不是一个好主意。 如果您有任何疑问或需要帮助查找新器件、请告诉我。
此致、
Daniel