This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114EVM:EVM 设计不同于数据表建议

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114EVM, LOG114, OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/846679/log114evm-evm-design-differs-from-datasheet-recommendations

器件型号:LOG114EVM
主题中讨论的其他器件: LOG114REF3040OPA365

LOG114EVM 设计不同于 LOG114数据表中的建议。 差异如下:

1) 1)图2中的 LOG114数据表使用 REF3040提供4.096V 信号以生成基准电流。 此外、第15页指出、双电源的优势包括"无需+4.096V 精密基准"、这似乎意味着 REF3040对于单电源设计是必需的。 然而、LOG114EVM 使用片上2.5V 基准来生成基准电流。

2) 2) LOG114数据表使用内部2.5V 基准直接生成所需的电平位移输出、而 LOG114EVM 使用由 OPA365放大的内部电压基准单位生成的缓冲信号。

3) 3) LOG114 μF μF 表显示了1000pf 和10 μ F 的旁路电容器、而 LOG114EVM 使用的值为100nF 和4.7 μ F。 我假设这些电容器的值取决于输出的阻抗和电流要求?

那么、是否可以使用内部2.5V 基准来生成基准电流和电平位移、从而消除 REF3040和 OPA365? 内部基准上是否存在阻抗限制以排除这种情况? 似乎没有直接提供基准信号的等效内部电阻。 Ω 列出的短路电流为10mA、这表明基准源的内部电阻为250k Ω。 设计中是否有任何因素阻止基准同时用作电流基准和输出电平位移源? 首选设计是什么?

此外、LOG114EVM 用户指南的表2中似乎有拼写错误。 C1和 C2的说明应为100nF、而不是1000pF。 μF 的 μF 应为1 μ F 而不是0.1 μ F。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您抓住这些错别字。  在我们今天生活的无源器件的漫长交货周期中、我们可能被迫安装周围的任何器件!  我是孩子。  对于您的问题、1nF 与10nF 与100nF 以及4.7uF 与10uF 的选择没有什么神奇之处。  一个好的做法是使用两个电容值相隔几十年----通常是一个较大的钽电容器和较小的陶瓷电容器----来满足广泛频率范围内的瞬态电流需求。   

    关于基准电压和单电源配置与双电源配置… 在双极运行的情况下、提供给两个放大器的 VCM 为接地、并且内部2.5V 基准可被用来生成一个(2.5V-0V)/R 电流进入其中一个输入、作为基准电流。  

    在双电源操作的情况下、您有两个选择

    1. 使用内部2.5V 基准作为放大器的共模、并使用更高值的外部基准来生成一个输入中的电流(Vrefext-2.5V)/R、用作基准电流。
    2. 使用外部运算放大器对内部2.5V 基准和缓冲器进行分压、以创建新的低阻抗<2.5V VCM、然后使用该电压生成基准电流(2.5V-Vnew)/R

    如果您尝试为放大器的 VCM 以及基准电流源使用单个2.5V 基准、则 R (2.5V-2.5V)/R=0上不会存在电压差。

    我希望这能把事情清除。

    谢谢、

    Scott