Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA219
主题中讨论的其他器件: INA219
早上好、
我对 INA226传感器有一些问题。
我还买了 INA219、但我读出、就精度而言、IN222更好、所以我也买了。
此模块用于台式电源设计、具有来自3个直流/直流转换器稳定器的不同固定输出电压
(Vout1 = 12V
Vout2 = 5V
Vout3 = 5V (USB)
Vout4 = 3.3V)。
通过连接到 Arduino 的4个 INA226模块、我将在监视器上读取输出上连接的不同负载所使用的电流、电压和功率(V x I)值。
我购买的 INA226模块具有 R100分流电阻或0.1欧姆。
要读取的值是希望的值
-表示电压
12.00伏
5.00 V
3.30伏
精度为2个小数位(例如:12,34V 或3,36V)
-对于每3个通道的电流,我希望在3个小数点处读取这些值,误差为1或1.5 mA,每个通道的最大输出电流为8-10 A (例如:7 685 A 或0 634 A)
1) 1)对于该模块、我应该遵循哪些配置?
2) 2)已安装的分流电阻(0.1欧姆)是否符合我的要求、或者是否会进行更改? 如果是、则是哪一个、功率是多少瓦?
非常感谢
如果您需要更多信息或有任何疑问、请向我咨询。