This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226:选择分流电阻以及12V 和8-10A 最大电流的配置

Guru**** 2541860 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/846681/ina226-ina226-choice-of-shunt-resistance-and-configuration-for-12v-and-8-10a-max

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA219

早上好、
我对 INA226传感器有一些问题。

我还买了 INA219、但我读出、就精度而言、IN222更好、所以我也买了。
此模块用于台式电源设计、具有来自3个直流/直流转换器稳定器的不同固定输出电压
(Vout1 = 12V
Vout2 = 5V
Vout3 = 5V (USB)
Vout4 = 3.3V)。


通过连接到 Arduino 的4个 INA226模块、我将在监视器上读取​​输出上连接的不同负载所使用的电流、电压和功率(V x I)值。


我购买的 INA226模块具有 R100分流电阻或0.1欧姆。

​​要读取的值是希望的值

-表示电压
12.00伏
5.00 V
3.30伏
精度为2个小数位(例如:12,34V 或3,36V)

-对于每3​​个通道的电流,我希望在3个小数点处读取这些值,误差为1或1.5 mA,每个通道的最大输出电流为8-10 A (例如:7 685 A 或0 634 A)


1) 1)对于该模块、我应该遵循哪些配置?
2) 2)已安装的分流电阻(0.1欧姆)是否符合我的要求、或者是否会进行更改? 如果是、则是哪一个、功率是多少瓦?

非常感谢
如果您需要更多信息或有任何疑问、请向我咨询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    在推荐电阻值之前、我们需要了解每个电压轨的电流范围。 您可以通过 本视频了解有关此主题的更多信息

    通过“配置”,我假设您是指 ADC 设置。 这是一个考虑精度和速度的优化过程。 您可以在数据表第7.4节中阅读有关此主题的更多信息。

    有关选择分流器和设置配置寄存 器以接收有效电流和功率读数的更多信息、请参阅此视频。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang Zhou。

    同时、我尝试了解有关 INA226传感器的一些信息、我想查看我的目标是否正确。

    所有4个 INA226传感器都希望它们具有8A 的最大电流;因此:


    -具有3.3V 输入电压的 INA226将具有8A 的最大电流
    -具有5V 输入电压的 INA226将具有8A 的最大电流
    -具有12V 输入电压的 INA226将具有8A 的最大电流
    -为简单起见(即使这样做可能要少得多)、具有5V USB 输入电压的 IN2222将具有8A 的最大电流

    我希望分辨率至少为1mA 的所有传感器的电流(如果低于0.3mA 或0.2mA 甚至更高)

    我的计算如下(如果我在某个时间点出错、请纠正我的错误):

    所选择的最大电流(对应于最大输入电压±81.92mV)                   8A        
    所选择的最小电流(我选择在单向模式下使用它)                           0A        
    读取 R Shunt 上的最大输入电压          81、92mV        
    Rshunt 上的最小电压(VShunt_LSB)           2.5 uV        
    Rshunt (= 最大 V Rshun/MAX 电流 Rshunt)           mΩ μ A      
    电流分辨率 Rshunt (= Vshunt_LSB / Rshunt)   0、000244mA  ~ 0、2mA      
    功耗 Rshunt           0.65瓦      

    因此、如果我理解正确、通过传感器、我将能够以0、2mA 的分辨率读取高达8A 的电流(因此、我要说、我在很大程度上处于我的预期范围内、即他们具有精确的 mA 电流测量) 并且在8A 处的耗散为0.65W

    所有这一切都是通过在1%和2W 功率下将电阻替换为10 mΩ 的2512来实现的、对吧?

    因此、它也可以使用仅为100mA 的电流、在这种情况下、它只会更改分流电阻消耗的功率、这将是

    P = R x I ^ 2 = 0.01 *(0.1A)^ 2 = 0.0001W = 0.1mW

    你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    您的分析非常准确、非常好!

    我想提出几个要点来补充您的分析、并在您继续项目时考虑:

    (1)  精度与分辨率不同–是的、根据 Rshunt 的电流选择、电流分辨率为0.25mA。 然而、精度将由1%的 Rshunt 容差决定。 不过、可以通过校准来消除该误差。

    (2)  看起来您追求的是精确度、因此您可能需要配置 ADC 以利用平均值计算。 这将提高噪声性能。 请参阅第7.4节中的图20以了解平均值计算的重要性。

    此致、Guang