This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:DRV2700EVM 软件崩溃

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/845888/drv2700evm-drv2700evm-software-crashes

器件型号:DRV2700EVM

购买了 DRV2700EVM 评估模块。并安装了压电控制台 V1.2.9来控制它、以便在我从 PC 连接到 EVM 时测试压电致动器、只要我选择"控制台"、压电控制台就会出现异常错误。 当断开与 EVM 的连接时、即在仿真模式下、似乎可以正常工作。  

我尝试了 Window 7 (HP 双核) 、Window 10 (Fujitsu Lifebook i7、 Apple i5、运行 Window 10)--- 都提供相同的误差。  无输出电压迹象。 我使用了 USB 供电时的默认引脚设置以及外部电压为5V 的 JP11 DRV-VIN。   提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试过 EVM 固件更新? 压电式控制台->帮助->固件更新中提供了固件更新工具。

    在将 USB 连接到 EVM 进行固件更新时、您需要按住 SW1。

    更新后、如果有差异、请告知我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    非常感谢您的快速回复。

    我在按 SW1的同时尝试了固件更新、软件工作正常!!!

    多么棒的支持!!!!  

    Shintaro