Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2700EVM 购买了 DRV2700EVM 评估模块。并安装了压电控制台 V1.2.9来控制它、以便在我从 PC 连接到 EVM 时测试压电致动器、只要我选择"控制台"、压电控制台就会出现异常错误。 当断开与 EVM 的连接时、即在仿真模式下、似乎可以正常工作。
我尝试了 Window 7 (HP 双核) 、Window 10 (Fujitsu Lifebook i7、 Apple i5、运行 Window 10)--- 都提供相同的误差。 无输出电压迹象。 我使用了 USB 供电时的默认引脚设置以及外部电压为5V 的 JP11 DRV-VIN。 提前感谢您的帮助。