This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A:容性负载的输出浪涌电流额定值。

Guru**** 2503695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/844725/lm139a-output-surge-current-rating-for-capacitive-load

器件型号:LM139A
主题中讨论的其他器件:LM339

我们目前 在其中一个设计中使用了该比较器。 输出通过10欧姆电阻器连接到6.8nF 电容器、并假设在12V 电源下、输出电流在短时间内将超过20mA 额定电流 I=12/(10 + ESR)。  这适用于灌电流。
请确认这在~3us 内是否可接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran

    该器件将在20mA 时自然对电流进行限制、如第10页的图3所示。 因此您无需担心超过20mA 电流电平。 我唯一担心的是、这种情况的发生频率有多高? 如果这是定期发生的情况、我会增大电阻器值、但如果这种情况很少发生、我不会预料到任何问题。 我们不建议在设备上持续应用 ABS 最大值条件,因为这会在产品的整个生命周期内影响设备。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    LM339输出端(以芯片的接地引脚为基准)的电容(带和不带限流电阻器)通常可在电路中看到。 但是、在高可靠性应用中、我可以确保绝对最大额定值(在这里为20mA)永远不会超过、甚至不会短暂超过。 因此、您可以根据 Chuck 的建议增加限流电阻器、也可以向 LM339的输出添加一个简单的额外晶体管级、以便对6.8nF 电容器进行放电。 那么您甚至可以允许更高的放电电流。

    请注意、当放电电流较高时、还有另一个问题:尖峰放电电流将流经信号接地、并可能通过其非电阻和电感在所有相关接地连接上导致相当大的压降。 因此、将6.8nF 电容的接地端子直接连接到 LM339或分离晶体管的接地端子。 在此处提供您可以建立的最短连接。

    但是、即使在 LM339中、放电电流也可以提升芯片本身的接地电平。 芯片内的这种接地漂移会导致振荡、尤其是在没有提供迟滞的情况下。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 的所有优点。

    Kai、

    很高兴见到你回来。  论坛未能看到您的出色回答。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,Chuck!

    Kai