Other Parts Discussed in Thread: LM339
主题中讨论的其他器件:LM339
我们目前 在其中一个设计中使用了该比较器。 输出通过10欧姆电阻器连接到6.8nF 电容器、并假设在12V 电源下、输出电流在短时间内将超过20mA 额定电流 I=12/(10 + ESR)。 这适用于灌电流。
请确认这在~3us 内是否可接受。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kiran、
LM339输出端(以芯片的接地引脚为基准)的电容(带和不带限流电阻器)通常可在电路中看到。 但是、在高可靠性应用中、我可以确保绝对最大额定值(在这里为20mA)永远不会超过、甚至不会短暂超过。 因此、您可以根据 Chuck 的建议增加限流电阻器、也可以向 LM339的输出添加一个简单的额外晶体管级、以便对6.8nF 电容器进行放电。 那么您甚至可以允许更高的放电电流。
请注意、当放电电流较高时、还有另一个问题:尖峰放电电流将流经信号接地、并可能通过其非电阻和电感在所有相关接地连接上导致相当大的压降。 因此、将6.8nF 电容的接地端子直接连接到 LM339或分离晶体管的接地端子。 在此处提供您可以建立的最短连接。
但是、即使在 LM339中、放电电流也可以提升芯片本身的接地电平。 芯片内的这种接地漂移会导致振荡、尤其是在没有提供迟滞的情况下。
Kai