This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192运算放大器将其短路电流输送到负载

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/845879/opa192-opamp-to-deliver-its-short-circuit-current-into-the-load

主题中讨论的其他器件:OPA192

尊敬的 Ron (和 Kai):

感谢您的回答。  我原来的问题已得到充分回答。

我还有一个问题:

是否建议允许运算放大器将其短路电流输送到负载?

我正在与 OPA192合作、尝试使用正向二极管+齐纳钳位技术来限制其输出电压。  使用此技术、运算放大器最终将其短路电流输送到二极管/齐纳钳位。

此致、

Nitish Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    OPA192的运行方式   可以是提供短路输出电流(ISC)、也可以是其附近的电流。 ISC 具有双电源、输出端对地短路、因此如果条件不同、最大输出电流可能小于 ISC。

    主要问题是输出提供最大输出电流时的 OPA192结温(Tj)。     在确定 Tj 时、必须考虑 OPA192封装类型、电源电压、输出电流和电压以及输出波形特性(如果适用)。 OPA192 最大额定结温 Tj 为 150°C、但如果 Tj 达到大约140°C、热保护功能可以关断输出 因此、如果需要持续运行、则后一温度是 Tj 不应超过的温度。

    请记住、半导体在高温下工作会缩短器件的寿命。 寿命缩短是通过阿累尼乌斯方程预测的。 您可以在此处找到更多信息:

    http://www.ti.com/support-quality/reliability/temperature-change-FIT.html

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Tom 的说明中添加了 内容、使 OPA192达到140摄氏度的结温、此时过热保护开启、将强制输出进入高阻抗状态、 这意味着无论二极管/齐纳钳位的另一侧连接到哪里、都不会灌入或拉出输出电流、因此 Vout 会崩溃-请参阅下面的内容。