This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:当 VCC=0时运行

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/845871/tl331-operation-when-vcc-0

器件型号:TL331

TL331在施加输入电压时的未供电运行情况如何?

假设采用单电源配置。

VCC:已关闭

VCC-:GND

IN+和 IN-:存在信号电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    即使电源上的电压为0V、输入也可高达36V。 很明显、它将不起作用(输出状态可能不正确!) 这不是一个指定的运行模式。

    由于输入器件 B-E 结被反向偏置、泄漏电流将处于上 PA 至低于 nA 的范围内。

    我们建议输入端具有串联电阻、以便在情况不可用时限制任何电流。 建议使用1K 欧姆/伏。

    如需更多信息、请参阅以下应用手册:

     《LM339/LM393/TL331系列比较器应用设计指南》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、在这种情况下、输出状态是不确定的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    当 Vcc=0V 时、器件内部不能通电。

    因此、输出将为高阻抗(输出为 NPN 晶体管、如果没有基极电压、则不会导通)。 因此、无论输入电压如何、输出都将为"高电平"。