请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL331 TL331在施加输入电压时的未供电运行情况如何?
假设采用单电源配置。
VCC:已关闭
VCC-:GND
IN+和 IN-:存在信号电压
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Michael、
即使电源上的电压为0V、输入也可高达36V。 很明显、它将不起作用(输出状态可能不正确!) 这不是一个指定的运行模式。
由于输入器件 B-E 结被反向偏置、泄漏电流将处于上 PA 至低于 nA 的范围内。
我们建议输入端具有串联电阻、以便在情况不可用时限制任何电流。 建议使用1K 欧姆/伏。
如需更多信息、请参阅以下应用手册: