This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:是否允许该运算放大器在单电源操作中饱和?

Guru**** 2534790 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/845499/tlv9001-is-it-ok-to-allow-this-opamp-to-saturate-in-single-supply-operation

器件型号:TLV9001

您好!

重新表述先前发布的问题:

我们使用 单电源(3.3V 接地)在高增益差分放大器模式下运行 TLV9001。  在执行此操作时、我们会导致它饱和并导致其输出达到正或负电源轨。

是否可以以这种方式操作运算放大器?  我们特别关注运算放大器的损坏及其在整个生命周期中的可靠性。

此致、

Nitish Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TLV9001

    您好!

    我们在高增益差分放大器模式下运行 TLV9001。  在执行此操作时、我们会导致它饱和并导致其输出达到正或负电源轨。

    是否可以以这种方式操作运算放大器?  我们特别关注运算放大器的损坏及其在整个生命周期中的可靠性。

    此致、

    Nitish Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    输出可以安全地频繁或连续进入 VOL 或 VOH。 饱和产生的延迟很小。 该延迟在数据表中称为"过载恢复"。 数据表的典型值为0.85us。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    我只想补充一点、当输入电压接近电源轨时、会降低共模抑制、增加失调电压、而当输出电压接近电源轨时、会降低开环增益。 请参阅数据表的第7.10节和图4。

    Kai