请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV9001 您好!
重新表述先前发布的问题:
我们使用 单电源(3.3V 接地)在高增益差分放大器模式下运行 TLV9001。 在执行此操作时、我们会导致它饱和并导致其输出达到正或负电源轨。
是否可以以这种方式操作运算放大器? 我们特别关注运算放大器的损坏及其在整个生命周期中的可靠性。
此致、
Nitish Agrawal
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.