请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV1805 大家好、
我在`m EV 充电器中使用 TLV1805来控制导频信号、但 我想实现隔离式控制导频信号。
请向我们推荐合适的解决方案。
谢谢
Tarun Kumar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kai、
感谢您的快速响应!
请参阅 TIDA-010071 TLV1805电路
控制导向输出信号上所需的隔离>=2.5kV。
是的、如果光耦合器完全满足要求、它将起作用。
谢谢