This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805:隔离备选器件

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1168713/tlv1805-isolation-alternate

器件型号:TLV1805

大家好、

我在`m  EV 充电器中使用 TLV1805来控制导频信号、但 我想实现隔离式控制导频信号。

请向我们推荐合适的解决方案。

谢谢
Tarun Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    您确切地想在哪里找到隔离? 您需要多少隔离? 请提供有关您的应用的更多详细信息。

    光耦合器是否起作用?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的快速响应!

    请参阅 TIDA-010071 TLV1805电路  

    控制导向输出信号上所需的隔离>=2.5kV。

    是的、如果光耦合器完全满足要求、它将起作用。

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarun、

    我们没有、也没有计划使用任何隔离式比较器。

    对于这样一个简单的功能来说、芯片成本是过高的。

    光隔离器仍然是此应用中最有效的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    您能否根据要求推荐用于控制导频信号的合适光隔离器

    谢谢、此致
    Tarun Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarun、

    这不是我们的产品专业知识。 许多制造商都提供了许多类型、您的系统和法规要求将决定适合哪种器件。

    我将从上面提到的 TIDA 中使用的 Fairchild/ON Semi FOD817光隔离器开始。 这是一种非常典型的 LED +光敏型光耦合器。