This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:输出电压特性

Guru**** 2753225 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1168753/ina180-output-voltage-characteristics

器件型号:INA180
主题中讨论的其他器件:INA181

考虑到摆幅至接地规格、输出电压特性是相对于电源摆幅和接地摆幅进行定义的、这是否意味着我们将为 FSD 获得0.5mV 至5mV 的输出电压?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JDJ、

    对于5V 电源电压和10k 负载、输出电压范围通常为0.5mV 至4.98V、保证范围为5mV 至4.97V。 但请记住、这些是饱和电压、其中输出级不再在线性范围内工作。 为了获得最佳线性度、您的输出电压应在0.5V 至4.5V 的范围内、电源电压为5V。 请参阅数据表的"增益误差"和"非线性误差"规格。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JDJ、

    您不希望 VOUT 低于~100mV 以获得最佳线性度。 当输入被负电压过驱动且 RL=10kOhm 时、5mV 为本底电压。 随着 RL 增大或流入 VOUT 引脚的电流增大、该值将变大。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我们能够以良好的线性度输出5mV?  

    为了澄清这一点、我们尝试确保电流感应放大器的模拟输出处于我们 ADC 的可接受范围0-1.2V 之内。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、5mV 是输出级的饱和底限。 良好的线性直到大约~100mV 时才会开始。 如果客户想要测量更小的电流、他们可以增加分流电阻、增益、也可以为 INA181的 VREF 引脚提供~100mV 的小电压。  

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JDJ、

    您确定 ADC 在低至0V 的输入电压下工作正常吗? 考虑失调电压误差。

    Kai