Other Parts Discussed in Thread: LMH32401, LMH34400, OPA858-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH32401 主题中讨论的其他器件: LMH34400、 OPA858-Q1
你好、团队、寻求建议
寻找具有高带宽的跨阻放大器来接收和放大由光电二极管(C = 1pF)获得的频率介于1kHz 和20MHz 之间的信号。 不应在这些频率之间更改增益和相位。 最大增益预计为20000 (RF = 20kOhm)。
为此、我发现 TIA LMH32401具有3dB 的高带宽。 但是、增益相对于频率的传输行为仅在10MHz 至1GHz 之间的频率下才能确定。 我的问题:
1、低于10MHz 至1kHz 的频率的增益是怎样的?
2.在相同的频率范围内、相位看起来是怎样的?
3、TIA LMH34400和 OPA858-Q1的情况如何?
谢谢你。
-Mark