This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:跨阻放大器

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32401, LMH34400, OPA858-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169334/lmh32401-transimpedance-amplifier

器件型号:LMH32401
主题中讨论的其他器件: LMH34400OPA858-Q1

你好、团队、寻求建议

寻找具有高带宽的跨阻放大器来接收和放大由光电二极管(C = 1pF)获得的频率介于1kHz 和20MHz 之间的信号。 不应在这些频率之间更改增益和相位。 最大增益预计为20000 (RF = 20kOhm)。

为此、我发现 TIA LMH32401具有3dB 的高带宽。 但是、增益相对于频率的传输行为仅在10MHz 至1GHz 之间的频率下才能确定。 我的问题:

1、低于10MHz 至1kHz 的频率的增益是怎样的?

2.在相同的频率范围内、相位看起来是怎样的?

3、TIA LMH34400和 OPA858-Q1的情况如何?

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

     感谢您提供必要的范围。 我将研究前两个问题 LMH32401和 LMH34400的数据是否可用。 对于第三个问题、OPA858-Q1在 GBW 方面会过大、计算如下:  

      (Cin 包括光电二极管电容和内部放大器输入电容)

    此致、
    Sima