This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393LV:OV 检测电路未按预期工作

Guru**** 2506355 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1167716/lm393lv-ov-detection-circuit-not-working-as-expected

器件型号:LM393LV

大家好、

我们已考虑使用 LM393LV 双比较器封装来设计过压检测电路。 其中一个比较器用于欠压、另一个用于过压。

我们设置了欠压和过压阈值、如下所示。 同相欠压电路工作正常、比较器输出转换在正确的阈值时符合预期。 但对于过压电路、输出在设置阈值之前变为低电平并进行切换。 这些比较器的输入是相同的、并由运算放大器电路供电。 请您帮助我了解问题并尽快解决。

以下是为 OV 设置的阈值。

VL = 2.527V (可以看到从2.44mV 切换、在~2.53V 时变为低电平)
VH = 2.419V (为了恢复到高电平、切换启动~2.5V、并在~2.419V 时变为高电平)

OV 迟滞为108mV

我尝试增加迟滞、但输出切换仍然存在、并且瞬态值不正确。 我已经在 TINA 中模拟了这些值、看起来很好)

期待很快收到您的回复、

此致、

Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C1080会阻止迟滞反馈快速工作。 将其卸下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    由于响应的原因、移除电容器后、行为是相同的。 观察结果是比较器输出变为低电平、并在达到基准电压之前连续切换。 我的 OV 设定点为2.527V、但比较器输出变为低电平并在该电压之前切换。 输出切换至2.527V、然后变为低电平。

    切换行为是我要消除的问题。 请告诉我是否有任何需要查看的内容。

    此致、

    Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来好像迟滞不起作用。

    上拉 R1161非常弱;它和 R1179形成一个分压器。 将其 kΩ μ A、以确保输出电压更高。

    请显示引脚5、6和7的示波器迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    是否确定要使 R1161为该高欧姆值? 我会将其降低至10k。

    此外、正如 Clemens 已经说过的、C1080效果相反、必须将其删除。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意。

    将 R1161值减小到10k 以增大输出高电压。

    此外、比较器电源电压附近是否有旁路电容器? 0.1 μ F?

    您可以尝试重新添加 C1080、但要连接到负输入侧(1k 的右侧)、以帮助过滤传入信号。

    "切换"是随机的还是周期性的、就像振荡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我们一段时间没有收到您的消息、因此我将关闭此帖子。 如果您有任何问题、请随时回复此主题。

    -Chi