大家好、
我们已考虑使用 LM393LV 双比较器封装来设计过压检测电路。 其中一个比较器用于欠压、另一个用于过压。
我们设置了欠压和过压阈值、如下所示。 同相欠压电路工作正常、比较器输出转换在正确的阈值时符合预期。 但对于过压电路、输出在设置阈值之前变为低电平并进行切换。 这些比较器的输入是相同的、并由运算放大器电路供电。 请您帮助我了解问题并尽快解决。
以下是为 OV 设置的阈值。
VL = 2.527V (可以看到从2.44mV 切换、在~2.53V 时变为低电平)
VH = 2.419V (为了恢复到高电平、切换启动~2.5V、并在~2.419V 时变为高电平)
OV 迟滞为108mV
我尝试增加迟滞、但输出切换仍然存在、并且瞬态值不正确。 我已经在 TINA 中模拟了这些值、看起来很好)

期待很快收到您的回复、
此致、
Anand M