This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:INA199A1DCKR 被视为 MSL-1、即使它是 MSL-2也是如此

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA199
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1162648/ina199-ina199a1dckr-is-treated-as-msl-1-even-though-it-is-msl-2

器件型号:INA199

您好!

我对 INA199A1DCKR 的 MSL 有疑问。 就数据表而言、INA199A1DCKR 是一款 MSL-2产品。
下面是 TI 提供的产品密封、其中将 INA199A1DCKR 声明为 MSL-1。 此外、我从 TI 收到的产品没有装在一个 Drypack 中。

 我想知道为什么 INA199A1DCKR 被视为 MSL-1、即使它是 MSL-2也是如此。

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Astro、

    我在这方面与团队进行了联系、并获得了一些相关信息。

    我们有一些制造 INA199 的工厂、每个工厂都有自己的测试能力。 此材料已在 MSL-1级别进行测试、并将其标记为此类材料。 但是、我们 会根据 这些各种工厂测试功能、使用可能收到的最低测试级别来填充我们的数据表。

    总之、该材料的 HFTF 品质因按 MSL-1运行、因此不需要使用 Drypack。 使用此材料时不应担心。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus

    感谢你的答复。

    目前、在数据表中、INA199A1DCKR 被视为 MSL-2、没有提及 MSL-1。
    您将来是否会考虑数据表上的上述描述?

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Astro、

    我同意应该 对更高标准的测试进行一些解释、因为这样可以在进行 MSL-1测试的工厂中不发生任何类型的器件发送、这可能不会立即明显。  我会将此反馈传达给我们的测试团队。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus

    感谢你的答复。
    我们期待收到来自测试团队的反馈。

    谢谢、

    Astro