您好!
我对 INA199A1DCKR 的 MSL 有疑问。 就数据表而言、INA199A1DCKR 是一款 MSL-2产品。
下面是 TI 提供的产品密封、其中将 INA199A1DCKR 声明为 MSL-1。 此外、我从 TI 收到的产品没有装在一个 Drypack 中。
我想知道为什么 INA199A1DCKR 被视为 MSL-1、即使它是 MSL-2也是如此。
谢谢、
Astro
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 INA199A1DCKR 的 MSL 有疑问。 就数据表而言、INA199A1DCKR 是一款 MSL-2产品。
下面是 TI 提供的产品密封、其中将 INA199A1DCKR 声明为 MSL-1。 此外、我从 TI 收到的产品没有装在一个 Drypack 中。
我想知道为什么 INA199A1DCKR 被视为 MSL-1、即使它是 MSL-2也是如此。
谢谢、
Astro
Astro、
我在这方面与团队进行了联系、并获得了一些相关信息。
我们有一些制造 INA199 的工厂、每个工厂都有自己的测试能力。 此材料已在 MSL-1级别进行测试、并将其标记为此类材料。 但是、我们 会根据 这些各种工厂测试功能、使用可能收到的最低测试级别来填充我们的数据表。
总之、该材料的 HFTF 品质因按 MSL-1运行、因此不需要使用 Drypack。 使用此材料时不应担心。