主题中讨论的其他器件: INA821、 INA819
您好,团队
您能否推荐使用 增益误差为0.1%的器件@ G = 5至1000来替代 AD8226BRMZ-R7? 谢谢
此致、
海梁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、 海尔良、
[引用 userid="498914" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169135/ina826-alternative-for-ad8226brmz-r7 @]您是否可以建议使用增益误差为0.1%的器件替换 AD8226BRMZ-R7 G = 5至1000? [/报价]AD8226BRMZ-R7的替代产品是 INA826。
下表捕获了 INA826中的增益误差。
以下是 TI 网上商店的库存状态。
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond
嗨、海尔良、
如果您考虑的是最大值 增益误差< 0.1%、则可能需要使用 INA819或 INA821 IA。
INA819或 INA821均可满足要求、但成本更高(INA826为低成本器件)。 作为 AD 的替代产品、我们必须考虑封装选择和 Rg 增益引脚位置。 INA819的 SON 封装目前没有库存、但 INA821是、请参阅下面捕获的图像。
HMM、甚至 INA821或 INA819都不能满足<0.1%的要求。 让我进一步检查一下。 什么是传感应用?
最棒的
Raymond
嗨、海尔良、
AD8226BRMZ-R7仪表放大器(IA)通过筛选产品批次提供了2个等级、似乎%gain-error 参数是评级参数的一部分。 AD8226BRMZ-R7的价格为3.5/1ku、来自 mouser.com。
TI 的 INA826、INA819和 INA821 IAS 在最终产品批次中不使用特定的分级系统。 如果不对 INA826中更好的%gain-error 器件的分布进行分级、我们的器件比 AD8226BRMZ-R7便宜得多。 在 TI 网上商店、INA826AIDRGR 的定价为1.057/1ku、而3.5/1ku (mouser.com)。
如果您查看总体%gain-error 贡献的参数、您将看到我们的增益与温度以及增益非线性规格明显优于 AD8226BRMZ-R7、请参阅下面捕获的图像。
此外、我们通常建议在 IA 应用中使用容差为1%的 Rg 增益电阻器。 对于较低的增益误差应用、建议使用容差为0.1%的精密电阻器。 但是、IA 应用无法实现实际应用中数据表指定的0.1%总体增益误差、例如增益= 1000V/V
对于苹果与苹果的比较、最好能描述客户 PCB 中在实际条件下测试的任一器件的性能。 由于 INA826可直接直接直接直接直接替代、因此很容易比较两个不同供应商的性能。 如果 INA826超过或等于 AD8226BRMZ-R7的性能、则更容易挑选获奖者。
如果您有其他问题、请告诉我。
最棒的
Raymond