This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:AD8226BRMZ-R7的替代方案

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826, INA821, INA819

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169135/ina826-alternative-for-ad8226brmz-r7

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件: INA821INA819

您好,团队

您能否推荐使用 增益误差为0.1%的器件@ G = 5至1000来替代 AD8226BRMZ-R7? 谢谢

此致、

海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 海尔良、

    [引用 userid="498914" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169135/ina826-alternative-for-ad8226brmz-r7 @]您是否可以建议使用增益误差为0.1%的器件替换 AD8226BRMZ-R7 G = 5至1000? [/报价]

    AD8226BRMZ-R7的替代产品是 INA826。  

    下表捕获了 INA826中的增益误差。  

    以下是 TI 网上商店的库存状态。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我的客户表示最大增益误差(@ G = 5至1000)不应超过0.1%。 因此、我想知道是否有更好的选择。

    最棒的

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、  

    如果您考虑的是最大值 增益误差< 0.1%、则可能需要使用 INA819或 INA821 IA。  

    INA819或 INA821均可满足要求、但成本更高(INA826为低成本器件)。 作为 AD 的替代产品、我们必须考虑封装选择和 Rg 增益引脚位置。 INA819的 SON 封装目前没有库存、但 INA821是、请参阅下面捕获的图像。  

    HMM、甚至 INA821或 INA819都不能满足<0.1%的要求。 让我进一步检查一下。 什么是传感应用?

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、  

    AD8226BRMZ-R7仪表放大器(IA)通过筛选产品批次提供了2个等级、似乎%gain-error 参数是评级参数的一部分。  AD8226BRMZ-R7的价格为3.5/1ku、来自 mouser.com。  

    TI 的 INA826、INA819和 INA821 IAS 在最终产品批次中不使用特定的分级系统。 如果不对 INA826中更好的%gain-error 器件的分布进行分级、我们的器件比 AD8226BRMZ-R7便宜得多。  在 TI 网上商店、INA826AIDRGR 的定价为1.057/1ku、而3.5/1ku (mouser.com)。  

    如果您查看总体%gain-error 贡献的参数、您将看到我们的增益与温度以及增益非线性规格明显优于  AD8226BRMZ-R7、请参阅下面捕获的图像。  

    此外、我们通常建议在 IA 应用中使用容差为1%的 Rg 增益电阻器。 对于较低的增益误差应用、建议使用容差为0.1%的精密电阻器。 但是、IA 应用无法实现实际应用中数据表指定的0.1%总体增益误差、例如增益= 1000V/V  

    对于苹果与苹果的比较、最好能描述客户 PCB 中在实际条件下测试的任一器件的性能。 由于 INA826可直接直接直接直接直接替代、因此很容易比较两个不同供应商的性能。 如果 INA826超过或等于  AD8226BRMZ-R7的性能、则更容易挑选获奖者。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、  

    我将关闭此查询。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond